结果:找到"CAN总线 RS-485总线 ",相关内容728条
  • CAN总线舵机介绍
  • 使用说明CAN总线舵机采用串行异步通信,同一时刻只能有一个发送或接收信息,由CAN_H和CAN_L两条信号线,以差分信号的形式进行通讯,抗干扰能力强。高低电平幅度低,数据传输速度相对较高。控制逻辑舵机电路简图CAN信号参数(CANsignalparameter):波特率(Baudrate):1155200(默认值)接线步骤1、将CAN分析仪左边CAN1通道蓝色拨码开关中的R1、R2拨到上方OFF的位置,右边CAN2通道红色拨码开关中的R1、R2拨到下方ON的位置。正常CAN总线上必须保证有两个120欧终端电阻,否则会影响CAN总线正常工作,其中实际应用电阻可修改。2、将分析仪CAN1通道中的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 线 CAN线 通信协议 伺服电机 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-02-29 16:21:00
  • CAN通信的高层协议CANWeb现场总线源程序及介绍
  • CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;1.概述:CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,用于替代RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但驱动节点的数量、通信速度、距离、可靠性大大加强,并可Web监控调试节点,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。2.CANWebGD32F30xRC开发板介...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN通信 现场线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-27 17:44:00
  • DP65HVD23X完美替代SN65HVD230/231/2323.3VCAN总线收发器芯片
  • 随着国内对产品本土化的需求,以及产品用量的日渐增加,很多进口产品逐渐供不应求,而国产替代物料也应运而生。SN65HVD23X的国产替代DP65HVD23X也就在这样的趋势下诞生了。德州仪器CAN总线收发器芯片SN65HVD23X有SN65HVD230/231/232/233/234/235等六款,这期我们先讲下SN65HVD230/231/232这三款芯片,后面有机会小编再给大家介绍它的完美替代DP65HVD23X以及其他几个型号。器件信息:下面我们了解下这款产品的特性:•由3.3V单电源供电运行•符合ISO11898-2标准•PCA82C250封装的低功耗替代产品•总线引脚静电放电(ESD...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN线 线收发器 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-17 18:00:00
  • DP2551完全替代MCP2551CAN协议控制器和物理总线接口芯片
  • MCP2551MCP2551是一个可.容.错.的.高.速.CAN器件,可作为CAN协议控制器和物理总线接口器件介绍MCP2551可为CAN协议控制器提供差分收发能力,它完全符合ISO-11898标准,包括能满足24V电压要求。典型情况下,CAN系统上的每.个.节.点都必须有一个器件,把CAN控制器生成的数字信号转化成为适合总线传输的信号。它也为CAN控制器和CAN总线上的高压尖峰信号之间加入了缓冲器,这些高压尖峰信号可能是由外部器件产生的。功能特性·支持1MB/S的运行速率。·满足ISO-11898标准物理层要求。·适合12V和24V系统。斜率外部控制,减少RFI。·自动检测TXD输入端的接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DP2551 MCP2551 CAN协议 线接口 汽车线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-14 09:42:00
  • TJA1050的国产兼容芯片DP1050C总线之间的接口芯片
  • DP1050C是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到1Mbps,具有在总线与CAN协议控制器之间进行差分信号传输的能力完全兼容“ISO11898”标准;Ø内置过温保护;Ø过流保护功能;Ø显性超时功能;Ø静音模式;Ø未上电节点不干扰总线;Ø至少允许110个节点连接到总线;Ø高速CAN,传输速率可达到1Mbps;Ø高抗电磁干扰能力;Ø提供HVSON8/DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。DP1050C-datasheet.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: CAN线 汽车线 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-12 15:35:00
  • DP1040C是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片
  • DP1040C是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到1Mbps,具有在总线与CAN协议控制器之间进行差分信号传输的能力。完全兼容“ISO11898”标准;Ø内置过温保护;Ø过流保护功能;Ø显性超时功能;Ø带总线唤醒功能的低电流待机模式(典型值5μA);Ø未上电节点不干扰总线;Ø至少允许110个节点连接到总线;Ø高速CAN,传输速率可达到1Mbps;Ø高抗电磁干扰能力;Ø提供HVSON8/DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。DP1040C-datasheet.pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 线 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-10-28 16:19:00
  • PowerBus二线制PKRS485CAN总线技术
  • 二线制(POWERBUS)一、通讯方式对比:1.RS485通讯优点、缺点。1.1概述RS485只能通讯VSPOWERBUS是高功率供电总线RS485主要用于通讯,无供电能力。而POWERBUS的重点在于高功率供电,真正意义上实现了负载设备的通讯供电合一。POWERBUS的通讯传输方式与RS485也大不一样,RS485采用的电压反转的方式,这种电平反转的方式只是用于信号识别,由于没有功率进行传输,所以很容易受到其他电场磁场的干扰。试想,一个掉落的气球VS铅球。哪个更容易被干扰?1.2通讯差异详解1.2.1浮动电压摆动传输VS高压高功率大摆幅下发与电流回传机制。POWERBUS的可靠性从原理上相...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: CAN线 RS-485线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-07-03 11:07:00
  • 为什么CAN能取代RS485?CAN和RS485的PK
  • 本文来源自:ZLG致远电子近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,本文解答:”为什么CAN能取代RS485”。现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。图1点对点连接方式采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。图2总线连接方式信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。目前工业现场主流的总线方式包括...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN RS-485 RS485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 19:49:00
  • STM32+CAN总线
  • 1、基于STM32的CAN总线通信系统设计。2、支持CANopen,CAN2.03、支持不同波特率数据传输。4、稳定可靠、并投入市场使用。
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: CAN线 单片机 STM32 发帖人:单片机爱好者 发帖时间:2017-07-31 20:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: